This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50601A-SP:电感电流不稳定

Guru**** 2939130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1474456/tps50601a-sp-inductor-current-instability

器件型号:TPS50601A-SP

工具与软件:

考虑以下条件(请查看随附的原理图)、可以观察到在大约5ms 至5.5ms 的时间内电感器电流不稳定。 只有在10ms 仿真后才会发生这种情况。  如果这是我们需要缓解的不稳定性(或如果我们需要修改设计中的某些内容)、或者如果这是仿真期间的预期行为、您能给我们提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    软启动完成后的电感器电流扰动是预期行为。

    然而、您的仿真似乎在阻尼消除之前振荡了几次。 我建议使用较小的电感器来增加电流纹波、这应该有助于抑制该 行为。  

    这看起来用于计算电感的方法是在所需的1A 输出电流下产生10%的电流纹波。 在计算小电流的电感值时、通常应增大目标电流纹波。 对于上面的仿真屏幕截图、目标是1A 输出电流下40%的纹波。

    谢谢!

    Andy