This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872-Q1:稳定性图

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1473832/tps552872-q1-stability-plots

器件型号:TPS552872-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552872

工具与软件:

大家好!

请提供给定条件下以下器件的稳定性图。

降压-升压转换器、TPS552872
对于以下条件、
COUT = 189uF
Cin = 20.33uF
LOUT = 10uH
Lout 的直流电阻= 23m Ω
VIN = 9至32V
VOUT = 12.6V
Iout = 1.681A
Cout 的 ESR = 1.273m Ω
频率= 1.869MHz  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashika:

    感谢您联系我们。 Lout 是什么? 您能否提供 Cout 的器件型号? 包括陶瓷电容器和 E-CAP。 我想知道为何 ESR 这么小。 E-cap 的 ESR 不能与陶瓷电容器的 ESR 并联。

    此致、

    Mulin