This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:模型错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1473414/pspice-for-ti-model-error

器件型号:PSpice for TI

工具与软件:

我将 SN74AHC1G04的模型拉入原理图中、但在尝试运行仿真时出现错误。 报告的错误是对于此器件、无法将 MAXICC 的值转换为有效数字。 在检查 Spice 模型时、我看到以下行:

.param MAXICC = maxICC

它似乎缺乏价值。

我已在74AHC04系列的多个器件上注意到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    让我看看我是否能找到产品线的人进行回应并纠正此问题。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    此值应设置为.0009。

    或许 maxICC 是一个未正确定义的变量、是局部变量并以某种方式被丢弃的变量、或者也许可以在仿真本身中设置。

    David