This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00313:INA226是否可以替换为 INA231?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00313, INA226, INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1472921/tida-00313-can-ina226-be-replaced-by-ina231

器件型号:TIDA-00313
主题中讨论的其他器件: INA226INA231

工具与软件:

大家好、团队成员:

关于参考设计 TIDA-00313、需要向您询问两个问题:

  1. 是否可以用 INA231代替 INA226以节省电路板面积?
  2. 在 Vs 和 GND 由负电压供电后、输入共模电压是否只能为负? 最小输入负电压是否可以指 GND 电平、或者它是否可以低于 GND 电压?

此致、

Remy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Remy、您好!

    下面是我对您的问题的回答:

    可以、在此设计中、INA231可以替代 INA226。

    2.与器件的 GND 引脚相比、最小输入共模电压需要为正。 如果器件的 GND 引脚也为负、则与系统接地相比、此阻抗可以为负(如 TIDA 中所示)。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    感谢您的答复! 对于第二个问题、Vs 和 GND 何时由供电 负电压 、INA231的 IN+和 IN-能否检测正电压? 以及是否可以将 VBUS 连接到正电压?

    当 Vs 和 GND 同时连接到负电压时、如果我们将 IN+和 IN-以及 VBUS 连接到正电压、它是否会导致任何电流泄漏?

    此致、

    Remy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是如何确定电压采样范围(例如:INA226共模电压范围为40V、GND 电源为-12V、采样电压范围是否为-12V~28V?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Remy、您好!

    下面是我对您的问题的回答:

    [报价 userid="484059" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1472921/tida-00313-can-ina226-be-replaced-by-ina231/5656552 #5656552"]当 Vs 和 GND 由供电时 负电压 、INA231的 IN+和 IN-能否检测正电压? 以及 VBUS 是否可以连接到正电压?

    是、只要电压在器件 GND 引脚的绝对最大值范围内即可。

    如果我们在 Vs 和 GND 都连接到负电压时将 IN+和 IN-及 VBUS 连接到正电压、该漏洞是否会导致任何电流泄漏?

    否、只要所有电压与 INA 的 GND 相比都在规格范围内、这没有问题。

    [报价 userid="484059" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1472921/tida-00313-can-ina226-be-replaced-by-ina231/5656598 #5656598"]另一个问题是如何确定电压采样范围(例如:INA226共模电压范围为40V、GND 电源为-12V、采样电压范围是否为-12V~28V?)

    是的、您在这里的理解是正确的。

    此致、

    Mitch