This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:稳定性图

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1473835/tps628501-q1-stability-plots

器件型号:TPS628501-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS628501

工具与软件:

大家好!

请提供给定条件下以下器件的稳定性图。

降压/升压转换器 TPS628501:


对于以下条件、
COUT = 44.74uF
Cin = 17.28uF
LOUT = 470nH
Lout 的直流电阻= 37.61m Ω
VIN = 3.333V
VOUT = 0.75V
Iout = 504mA
Cout 的 ESR = 4m Ω
频率= 2.25MHz

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用我们的 SIMPLIS 仿真模型进行稳定性估算。

    它非常简单易用。 如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢!

    进纸器