This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:PCB 直径

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1471937/lp-mspm0g3519-pcb-diameter

器件型号:LP-MSPM0G3519

工具与软件:

我找不到 LP-MSPM0G3519评估板的 PCB 外径尺寸、因此请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki:
    对于 PCB 外径、您指的是什么具体器件? 你说的是从塑料腿的地方的直径? 特定引脚或过孔的直径?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道该图中的数字
    -外部长度, x 和 y ,单位毫米
    -孔直径和到角的距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki:
    感谢您的澄清。 X 约为58.6mm、Y 约为 146.4mm、孔 大小为 3.175mm。 从顶部到孔中心的距离约为1.905mm、从右侧到孔中心的距离为2.51mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢