This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC:仿真和设计导出问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1468818/lm5116-5116wg-25116design-calc-simulation-and-design-export-issue

器件型号:LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC

工具与软件:

尊敬的 Tech 团队:

无法在 webench 中模拟和导出设计文件。请帮助。显示正在导出、最后显示导出失败并提交错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    它在我的笔记本电脑中工作正常。 请使用其他浏览器(Edge / Chrome)并检查是否有任何改进。

    另外、如果您想尝试一下、请向我发送 WEBENCH 设计链接。   

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我离开办公室后、我将无法再回复此 E2E 帖子。
    如果您仍在尝试解决此问题、请勿回复此帖子、而是创建一个新帖子、以便快速从其他工程师处获得帮助。
    - EL