This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:您已达到并发设备访问限制。 尝试使用相同访问密钥连接的设备太多。 如需更多帮助、请访问 http://e2e.ti.com。

Guru**** 2479895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1472662/pspice-for-ti-you-have-reached-the-concurrent-device-access-limit-too-many-devices-are-attempting-to-connect-with-the-same-access-key-for-further-assistance-go-to-http-e2e-ti-com

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我尝试使用 VMware Fusion Win11虚拟机在 MacBook 上使用 PSpice、该虚拟机一直运行 到今天。 首先,我有"没有找到有效的许可证"-错误,现在,在尝试重新安装后,我收到了标题中显示的错误。 由于 VMware 提示我选择我是否不时移动或复制了虚拟机、因此我怀疑当我按"复制"时、会计数到一个新的许可证? 我将避免从现在开始"复制"。

是否可以 从我的许可证中删除所有旧设备?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    是的、我认为 VM 往往会通过安装而变慢。 我将提交以禁用旧安装、并在完成后在此处发布。

    我把它放在紧急情况下,因为我将在一周的后半部分发言。 有人要去参加婚礼。  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、祝您在婚礼上过得愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成了! 节奏很快推动着这一趋势。

    D.