This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480:PSpice for TI 中的仿真错误

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1464914/lm61480-simulation-errors-in-pspice-for-ti

器件型号:LM61480

工具与软件:

此器件的 PSpice 模型是否存在任何已知的错误?

我已经在 webench 中画出了一个电路到 PSpice for TI、但当我运行仿真时、看到的是到处都是扁平的3.3V 电压、即使在反馈引脚处也是如此。

如有任何帮助、将不胜 感激  

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我会问负责的工程师。 但是,他们在一个星期外,所以我将不得不在下周回到你。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    对于延迟、我们深表歉意。 与团队讨论后、此模型没有已知问题。  

    您是否愿意分享 PSPICE 设置电路和应用参数的屏幕截图、以便我为您提供进一步的帮助?

    谢谢!

    Joshua Austria.