This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1472843/ucc28950-ucc28950

器件型号:UCC28950

工具与软件:

Mike、您好!

根据我的最后一个问题、我发送的文件在 TINA 中完成、 UCC28950的链接有一个通用 Spice 文件、除了 TINA 之外、该文件也应该被其他仿真器使用、我的假定是否错了?

(如果您还没有检查您的网站: https://www.ti.com/product/UCC28950#design-tools-simulation)

那么、您真的可以阅读我的原始消息并帮助我解决手头的问题吗?

祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    您应该在 Tina 仿真器中运行 Tina 模型。  它的工作方式与 PSpice 不完全相同。  PSpice 模型在 TI PSpice 上进行了调试。  我不知道它是如何工作的 LT Spice 或其他 PSpice 仿真器。

     

    您已提到使用其他仿真器以及 Tina。  这三个方面似乎都有问题。

    我已经建议您从调试版本的 Tina 或 PSpice 开始。  这些模型具有整个功率级并经过调试。  提供它们是为了节省工程师设计、建模和调试过程的时间。

     

    我接着提到、您可以使用应用说明 slua560d 来检查您的纸张设计并修改工作模型。  https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

     

    我仍然建议您从未修改版本的 Tina 或 PSpice 开始。  如果您使用的是 O.K.的 Tina 、则运行模型以使用它。

     

    下一步是根据应用手册 slua560d 修改现有模型并运行模型。  然后、如果模型不起作用、则必须对模型进行调试以找出其不起作用的原因。  

     

    模型可能无法按预期工作。

    1. 纸张设计不正确
    2. 原理图与纸质设计不匹配
    3. 模型并不是模拟电路的完美表示、有时元件的行为不符合预期。
      1. 通常、您可以通过更换这些组件或设置组件的初始条件来解决问题、从而解决这个问题。
    4. 组件的初始条件可能设置不正确、并且仿真器在运行仿真时会出现问题。
      1. 这通常会表现为收敛问题、但并非总是如此。
      2. 您将需要检查每个电子组件、并查看是否有故障。
        1. 您可以从工作模型和比率值开始。 这可以节省您的时间。

    此致、