This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010935:电力线通信 UART 测试问题。

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010935, LP-MSPM0G3507, THS6222, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1472355/tida-010935-power-line-communication-uart-test-question

器件型号:TIDA-010935
主题中讨论的其他器件: LP-MSPM0G3507THS6222THVD8000

工具与软件:

你好
我将尝试使用两个 TIDA-010935的 PLC UART 示例。

我上传了每块板上的固件。
首先、上传 TIDA-010935_uart_echo
其次、上传 TIDA-010935_uart_ext_loopback。

然后、每个电路板均通过 USB 连接 PC。
PLC 线路连接 TIDA-010935中的 J2和 J3端口。
PLC 直流电源电压为24V。

然后、使用 UART ext 环回板发送数据。

接下来、检查是否使用 UART 回显板接收数据。


我是否理解正确
我将参阅 TIDA-010935参考文件。
但是,我不太明白这是我想的。

共享参考链接和屏幕截图。
https://www.ti.com/tool/TIDA-010935


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。
    您需要上传  TIDA-010935_uart_ext_loopback。 一个示例
    和 TIDA-010935_uart_echo 添加到电路板2。

    然后您可以从电路板1发送消息。
    电路板2将接收此消息并将此消息回传给电路板1。
    然后、您可以再次检查电路板1上接收到的消息是否与发送的消息相同。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答。

    我有一个新问题。
    什么是使用 UART 端口进行数据发送和接收?

    UART 端口已占用 UART1 (PA8、PA9引脚)。
    该 UART1端口是发送数据还是接收?


    LP-MSPM0G3507在 UART0 (PA10、PA11)中有一个 USB 端口。

    如果使用 USB 端口发送和接收数据、需要修复固件代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是双向的。 从而您在 UART1端口上发送和接收数据。 请参阅 示例的 syscfg 文件来查看使用的 UART 端口。

    我们不支持通过 USB 发送数据。 数据从 UART 端口1发送到 THVD8000、然后用 THS6222放大、并通过需要连接在螺纹接线端子 J2和 J3上的电力线发送。

    此致、
    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    该问题已得到解决。