This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01352:TIDA-01352

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01592, TIDA-01352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1470874/tida-01352-tida-01352

器件型号:TIDA-01352

工具与软件:

尊敬的各位:我们希望使用  采用24V 电池的 TIDA-01352。  

电池的 Imax 为4A、会影响 TIDA-01352电源线+-150V 的输出电压和强度吗、因为我没有找到 I_input 的任何规格。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bertrand Saulquin

    感谢关注 TI 产品和解决方案。

    如果您的应用中的最大输出功率应小于76.8W (24x4x0.8)、这没有问题。 此处的0.8是估算的效率。

    BTW、您的应用是什么、超声波成像? 如果是、TI 具有  满足您的应用需求的 TIDA-01592潜力。 此外、TI 还提供了适用于超声波成像系统的发送器和接收器解决方案 。  

    如果您需要进一步的支持、请随时告诉我们。 谢谢

    此致、

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的比尔,我们试图打开 PrjPcb 文件与 Altium ,但它不起作用。

      感谢您可以在提供的 www.ti.com/.../tidrrk7中确认 pcblaout 已完成  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bertrand Saulquin

    我可以打开 TIDA-01352的 PCB 文件、我觉得没有问题。 我的 Altium 版本为24.9.1。 Altium 团队可以在这里提供支持。 如果您需要任何支持、请随时告诉我。 谢谢。

    此致、

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。

    另一个问题是、当我们要尝试并联一个 AoP 以与 B 模式进行比较时、您是否认为+-100V 可用于为 AoP 供电  

    在文档中、它似乎是为短脉冲设计的、但它可用作 AOP 的共轨+-100V?

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bertrand Saulquin

    对于 AOP、您是指运算放大器吗? TIDA-010352是高压电源。 它只是电源负载、对负载没有限制。 请继续。

    此致、

    法案