This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41063:关于 L1/L3的问题

Guru**** 2938340 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, PMP41063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1469633/pmp41063-question-about-l1-l3

器件型号:PMP41063
主题中讨论的其他器件:UCC28730

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在推广 UCC28730、请客户参考 PMP41063。

客户注意到 L1/L3具有250VAC 的额定电压。

该参考设计的输入电压达到1000V、因此超出了额定电压。

是否有任何合适的原因使用 744821201/744821110?

谢谢、然后升级、

Tsuyoshi