This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:LM5161

Guru**** 2929770 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1471866/lm5161-lm5161

器件型号:LM5161

工具与软件:

hallow

我 从网站下载了 LM5161_TRANS SPICE 仿真。

我试着在 Altium 上运行它。

我收到两条错误消息:

Error Simulation.nsx MixedSim 未知符号"SS"  

Error Simulation.nsx MixedSim 未知符号"VSS"  

请向我发送一个可以在 Altium 上运行的有效文件。

此致

YONI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni:

    请在 PSPICE for TI 上运行。  这是一个免费的软件套件;模型可以在其中工作。  谢谢。

    PSPICE-FOR-TI 仿真工具|德州仪器 TI.com

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    感谢您的回答

    遗憾的是、完整仿真是针对来自不同制造商的组件进行的。

    TI 仿真不是首选工具。

    此外、Altium 是一款 功能强大的通用 软件、预计 SPICE 文件会在它上运行。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni:

    遗憾的是、似乎存在兼容性问题、我不熟悉 Altium 中的 PSPCIE。  当尝试在一个版本中使用 PSPICE 网表、并尝试转换它、使其在另一个软件套件中工作时、通常会出现这种情况。

    这就是为什么我建议您下载 PSPICE 并让其运行来评估器件的原因。

    David。