This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41115:闪烁/与电路板通信

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41115, TPS26750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1472054/pmp41115-flashing-communicating-with-the-board

器件型号:PMP41115
主题中讨论的其他器件: TPS26750EVM

工具与软件:

您好!

我最近收到了 TI 的 PMP41115参考设计板(附图)。 如何使用 USBPD 化 GUI 刷写电路板/与电路板通信? 板上没有 micro-USB 端口、因此该端口既必须是 I2C 通信端口(我需要辅助调试板和 JTAG) 、也必须是 USB-C 端口本身。 我该怎么做?

此致、

达塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!您可以通过板上的 I2C 端口访问 BQ 器件、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我可以使用 USBCPD 应用自定义工具对芯片进行编程吗?或者我是否必须从头开始编写代码才能实现?

    是否还有此电路板的用户指南(类似于 TPS26750EVM 的用户指南)? 我无法 在线找到此板的此类文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI USB PD GUI 工具可让您在 BQ 器件中对 PD 协议以及充电电流/放电电流和其他参数进行编程、有关更多详细信息、建议您针对特定 USB PD 控制器和电源规格提出问题、PD 控制器 AE 将对此提供帮助、如果您只想监测 BQ 内部寄存器参数、请使用 BQ studio Set 在此处提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会这么做、感谢您的意见。