This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25019:LM27762

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25019, TPS61093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1471528/lm25019-lm27762

器件型号:LM25019
Thread 中讨论的其他器件: TPS61093

工具与软件:

大家好!

请使用以下参数推荐电源解决方案。

Vin=24V 11mA

隔离后输出需要为±15V 电源。

我想有两种方案、一种是24V、首先通过隔离式电源芯片输出中间电压、然后中间电压再生为±15V 电源。 另一个直接由24V 隔离式±15V 电源生成。 推荐使用哪些解决方案和芯片?

谢谢!

Ivy