This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4011-SP:PSpice 仿真问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4011-SP, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1470283/tps7h4011-sp-pspice-simulation-issue

器件型号:TPS7H4011-SP
Thread 中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

嗨、

我下载了与 TPS7H4011-SP 相关的 pspice 模型、并想运行随下载的瞬态模型。

我已将 PSPICE 模型与其.lib 文件相关联、并尝试了运行瞬态仿真、但收到一条错误消息: X_U1.X_POWER_STAGE_D1使用的子电路 POWER_DIOLE_p 未定义。

为了使该模型运行、我还必须执行其他步骤吗?

谢谢!

Gregory Chao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    该错误消息似乎来自二极管的组件定义缺失。

    请尝试在.lib 文件的末尾添加以下行:

    .model power_diode_p D (is=1e-15 TT=10p Rs=0.001 N=1)

    谢谢!

    Andy Fondaw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andy、

    我已经在.lib 文件的末尾添加了这一行、但仍然显示同样的错误。

    以下是我从 pspice 仿真中收到的错误消息、

    谢谢!

    Gregory Chao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregory:

    为误解道歉。

    新行应该被添加到新行上.lib 文件的最底部。 不在 TPS7H4011_TRANS SUBCKT 范围内  

    如果这样仍然不起作用、请告诉我。

    谢谢!

    Andy Fondaw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andy、

    我已将这一行添加到.lib 文件的最底部、就像您显示的图像一样。

    但是、我在仿真器(PSPICE)上仍然会看到相同的错误。

    我再次尝试关联 PSPICE 模型、只是为了确保它使用的是最新的.lib 文件、但仍然遇到相同的错误。

    谢谢!

    Gregory Chao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregory:

    您能否确认您正在使用哪个版本的 PSPICE、以便我们进一步了解这一点?

    (PSpice、PSPICE-FOR-TI 或其他版本号)

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andy、

    我正在使用 Cadence Capture CIS PSPICE、版本为17.2-2016-S081。

    谢谢!

    Gregory Chao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregory:

    您是否愿意将您的 PSPICE 项目文件存档并发送给我?

    此 E2E 常见问题解答介绍了如何将项目存档。

    二极管应该是一个标准 PSPICE 器件、因此很奇怪、它在这里产生了一个误差。

    我们可以看一下您的项目文件、以了解我们是否可以复制它。

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andy、

    我已经压缩了 PSPICE 项目文件。

    e2e.ti.com/.../tps7h4011_5F00_trans_2D00_2025_2D00_02_2D00_06T23_2D00_16.zip

    谢谢!

    Gregory Chao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    您的项目文件似乎没有什么问题、但我想我找到了一个解决方案。

    请尝试使用以下子卡替换.lib 文件底部的单行.model 添加项:

    .SUBCKT POWER_DIODE_P NP nn 参数:
    + I_SDM=1e-5 Rev_Leak
    + CT_CT=300pF Zero_Volts
    + V_BR=600
    + Vj_Knee = 0.90
    + Vj_Spec = 1.6
    + If_Spec = 6
    .param vj_nom = 0.35
    .param Rs_eq ={abs ((VJ_spec - Vj_Knee)/ If_Spec)}
    .param V_int ={abs (Vj_Knee - vj_nom)}
    V_D1 = NP Np_1{abs (V_int)}
    D1 Np_1 nn D1exp.
    .model D1exp D is={i_cjo Rev_Leak}={CT Zero_Volts}Rs ={Rs_eq}BV ={V_BR}
    .ends

    您的.lib 文件最终应该如下面的屏幕截图所示。

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andy、

    我的模型现在可以工作了、我能够让仿真运行。

    感谢您的帮助!

    Gregory Chao