This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:在完成具有交流/直流级的 VFD 时需要帮助(TIDA-01606)

Guru**** 2580655 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1471617/tida-01606-need-help-completing-a-vfd-with-ac-dc-stage-tida-01606

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

大家好!

我目前正在开发一个  变频驱动(VFD)  功率密度(7.5kW–15kW)。 在搜索开源设计但没有成功之后、我决定将我的项目建立在的基础上  TIDA-01606  (10kW 三相逆变器参考设计)。

但是、要完成 VFD、我需要一个可靠且高效的设备  交流/直流级  (整流器+滤波)。 很遗憾、我未找到电路这一部分的任何开放资源或参考设计。

我的问题如下

  1. 是否有适用于与 TIDA-01606兼容的交流/直流级的 TI 参考设计?

  2. 对于三相整流器和直流滤波、您建议使用哪些元件(二极管、电容器、电感器)?

  3. 对于将此交流/直流级与 TIDA-01606逆变器集成、您有什么建议吗?

如果任何能够帮助我推进该项目的指导、参考设计或文档、我将不胜感激。

提前感谢您的支持!

此致

Tahir Badr.

应用工程师

DMSD Lab、MAScIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahir:

    我不知道我能不能理解你。  1606已经是一款交流/直流双向转换器。  可以用作整流器或逆变器。  您为何问1606的另一个交流/直流级?   请参阅1606原理图。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么这个转换器肯定是很好的选择。  您可以使用另一个1606作为交流/直流部分的 Vienna 整流器。