This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41106:未连接负载的 OLP

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41106, TL103W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1471295/pmp41106-olp-without-load-connected

器件型号:PMP41106
主题中讨论的其他器件: TL103W

工具与软件:

大家好、我已经按照 PMP41106设计出具有52V 输出的电池充电器。 但是、当我上电时、即使没有负载、它似乎也在触发 OLP。

检查原理图我已经看到、当电流低于 Iref 时、U7B 的输出将始终为10V。 这意味着光耦合器 U3不会导通。

数据表指定当 Iopto 为0uA 时、FBreplica 为最大值、这会触发 OLP。 您能帮我看看是否遗漏了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否通过 CR 模式为电气负载加电? 检查 U7A?的电压。此外、TL103W 可从 U7A 的引脚3提供2.5V 内部基准电压、您需要注意原理图中 Iref 的正确电压。

    此致、