This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422EVM-043:原理图设计问题。

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1470909/lmg3422evm-043-schematic-design-questions

器件型号:LMG3422EVM-043

工具与软件:

您好!

我有3个问题:

1.为什么子卡的高侧和低侧使用两个不同的隔离器来驱动 FET?

2. 您能帮助我理解为什么这些网络没有连接吗? 具体如引脚1、16。 当我更新原理图到 PCB 文档的更改时、我可以在 PCB 文档中看到相同的内容。

3. 我没有看到5V_H 和5V_L 的电源网 我缺少什么吗? 如果5V 的源极在初级侧和次级侧上是同一个接地基准、那么我们是否不违反隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是您的问题的答案:
    1.当 使用自举电源工作时、低侧器件在启动期间使用启动电路来控制压摆率。 该电路需要来自大量通过低侧数字隔离器的高侧故障信号的输入。 因此、低侧数字隔离器需要更多的输入/输出通道、因此选择了略有不同的器件型号。
    有关此启动电路的更多信息、请查看 LMG341xR050数据表 部分  9.2.2.1.1 使用自举高侧电源时的启动和压摆率  
    它非常清楚地详细说明了该信息

    2.引脚1和16是 QFN 封装边角上的无连接(NC)引脚、有助于锚定到 PCB 并提高板级可靠性(BLR)。
     

    这些引脚在内部连接到漏极、因此在原理图符号上显示为漏极引脚、但应该保持悬空。 以下是数据表中的说明:

    器件上还有其他 NC 引脚连接到不同的网、请参阅数据表了解更多信息

    3. LMG3422具有 LDO5V 输出引脚、可为数字隔离器或其他元件提供5V 电源。 高侧和低侧数字隔离器由各自的 GaN FET LDO 供电、因此可以保持隔离、无需额外的电路。 有关 LDO 5V 输出工作原理的更多信息、请参阅数据表

    谢谢!
    Zach S