This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41037:PMP41037栅极驱动信号

Guru**** 2807715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1463289/pmp41037-pmp41037-gate-drive-signals

器件型号:PMP41037

工具与软件:

您好!

您能解释一下最大和最小开关频率 最大导通时间是多少?

您能否展示正向模式和反向模式的栅极驱动信号波形?

您能不能演示一下控制方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会在固定频率下调节和运行频率。

    它的运行方式如图(a)所示

    目前、我们在此设计中尚未开发控制环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否解释一下使用固定频率背后的理念?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokhan:

    在谐振频率下、转换器将保持最佳效率。 当开关频率远离谐振点时、其效率会急剧下降。

    由于我们将有降压级来涵盖电压和电流调节、因此我们要使前端保持在理想的谐振频率点工作。