This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010949:购买套件或 Altium 文件

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1466693/tida-010949-purchase-kit-or-altium-files

器件型号:TIDA-010949

工具与软件:

您是否有这些套件可供销售或申请样片?

您是否能够提供套件的 Altium 文件?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    很抱歉,我刚刚从假期回来。

    我们现已推出板、请联系贵公司的销售人员或 FAE 以获取应用。

    以下链接中有 Altium 文件: TIDA-010949参考设计|德州 仪器 TI.com

    谢谢、此致、

    Bowen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bowen:

    没有为我分配 FAE。 是否可以通过其他方式购买套件?

    谢谢!

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    该参考设计不可销售、您能否联系 Arrow 销售代表/FAE 以及他能否为 TI 负责销售/FAE?

    谢谢!

    Bowen