This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TMS320F280039C 问题

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1470599/tida-01606-tms320f280039c-issues

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件: TMS320F280039C

工具与软件:

我再次使用 TIDA-01606项目中的 TMS320F280039C 控制卡、其设计指南中提到使用 TMS320F280039C 需要执行以下更正、但我找不到 Q19的位置、是否有更新版本的设计指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这是一个拼写错误。 我们以 Q15、Q16、Q17、Q18为目标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你