This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010247:用于充电电压检测的 PACK+引脚

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010247, BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1466473/tida-010247-pack-pin-for-charge-voltage-detection

器件型号:TIDA-010247
Thread 中讨论的其他器件: BQ76972

工具与软件:

您好、TI 团队:

我正在根据 TIDA-010247参考设计设计设计可堆叠的18节电池 BMS。

我 注意到 PACK 引脚连接到 BAT_TOP、而不是 PACK+。  

1.正确的理解是、在这种情况下、 TIDA-010247不支持检测连接的充电器吗? 因为 TOS 电压和 PACK+引脚的电压始终相同。

2.如果需要将 PACK 引脚连接到 PACK+电压、可以使用此参考设计中 LD 引脚的相同方法吗?  

如下图所示、我使用 VD3和 VC4来保护引脚免受负电压的影响。

此致、

Vladislav Mocluza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladislav、

    实际上、PACK 和 LD 引脚连接到 BOT BQ76972以唤醒。 因为您可以期望 BOT AFE 为 MCU 供电。  

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kian:

    感谢您的回答。

    但我仍然有一些问题:

    1.是否可以用上图方式连接顶部 AFE 的 LD 和 PACK 引脚?

    2.我相信你是指下面的原理图。 我正确地理解、在本例中、TOS-PACK+Δ 值始终为负? 因为 PACK+= 18s 电压、而 BOT AFE 的 TOS = 9S 电压。

    3.在原理图中尚不清楚 BOT AFE 究竟是如何唤醒 MCU 的。 您能解释一下吗?

    此致、

    Vladislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladislav、

    很抱歉迟到了响应。 我是因为公共假期在银行的。  

    1. 与您展示的图片相同、您可以正常连接。
    2. TOS-PACK+差值是什么意思?  为什么它会是负的?
    3. 我的意思是唤醒事件的目的是唤醒整个系统。 因此、理想的序列是连接充电器-> AFE WAKE -> AFE LDO 加电-> LDO 功率 MCU -> MCU WAKE -> MCU 使能直流/直流转换器。 MCU 由 BOT AFE 供电、因此我希望充电器连接事件能够唤醒 BOT AFE

    如有任何问题、请告诉我

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    希望您过得愉快。

    1.感谢您的确认!

    2.有 PACK-TOS Delta 内容、该手册负责一些保护并在连接充电器后唤醒。  

    3、明白了。 谢谢/

    BR、

    Vladislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladislav、

    谢谢。

    可以通过更改串联电阻来调节 PACK 引脚电压的大小。 通过定期连接内部下拉电阻器来测量 PACK 引脚上的电压。 下拉电阻器为600k、因此可以反算出串联电阻、以避免得到负值  PACK-TOS Delta  电流。

    Kian