This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23454:您是否具有 EVM 的 Altium 设计文件?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1470204/pmp23454-do-you-have-altium-design-files-for-the-evm-available

器件型号:PMP23454
主题中讨论的其他器件:UCC25660

工具与软件:

嗨、团队:

您是否具有此 EVM 的 Altium 文件、以便提供比 PDF 格式的原理图和光绘更好的切入点?

谢谢!
Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好

    Ye2e.ti.com/.../PMP23454-Altium-RevA.zipes、请参阅随附的内容。

    谢谢!

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,不知道为什么它把附件放在一个词的中间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    非常感谢。 这对开始使用 UCC25660有很多帮助。