This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14141-Q1:SIMPLIS 模型仿真文件不起作用。(UCC14141-Q1文件)

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC14141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1470414/ucc14141-q1-simplis-model-simulation-file-does-not-work-ucc14141-q1-file

器件型号:UCC14141-Q1

工具与软件:

我下载了 ti 提供的数据。
网址: https://www.ti.com/product/UCC14141-Q1#design-tools-simulation

UCC14141-Q1 SIMPLIS 模型不运行。

我想检查仿真结果的波形。

我想知道该怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该模型可以在 SIMPLIS 上运行、但您需要运行 SIMPLIS 的完整专业版版本(8.10a 或更高版本)。 如果您使用的是 SIMPLIS 的免费/演示版本、则模型不会运行。 您能否发布您正在运行的 SIMPLIS 版本的屏幕截图?  

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所说、我免费安装了该文件。
    我看到该文件的版本是9.1、在本例中它不可用吗?












  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用您正在运行的免费版本时存在电路限制。 很抱歉、这就是您得到仿真错误的原因。  

    Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 感谢您的解释。