This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:MSP430F5132 PWM 信号 TD0和 TD1的宽度随相同的占空比值而变化

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1466546/tida-010042-msp430f5132-pwm-signal-td0-and-td1-width-is-varying-for-the-same-duty-cycle-value

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件:MSP430F5132

工具与软件:

您好!

当我检查了两相(TD0和 TD1)的高侧栅极信号的 PWM 信号时、一个相位的宽度比另一个相位宽。 为了验证、当我 通过强制 TD0和 TD1的固定占空比值进行检查时、观察到相同的问题(即 PWM 的宽度不同)。我已经连接了波形。黄色波形为 TD1、蓝色为 TD0

 用于 PWM 生成的 msp430f5132是否存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    很抱歉,我刚刚从假期回来。

    似乎在波形中、通道2信号、您以"0"级结束。  而在通道1信号中、光标以"1"级结束。

    信号的下降沿也需要一些时间。 请检查信号的下降和上升时间。

    您是否为2个通道设置了相同的死区时间?

    谢谢、此致、

    Bowen