This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8920:我希望实施隔离式 AC-DC 解决方案

Guru**** 2895540 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1468938/pmp8920-i-want-to-implement-isolated-ac-dc-solution

器件型号:PMP8920
主题中讨论的其他器件:PMP11237

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我想设计隔离式交流/直流转换器来满足以下要求

VIN -交流电源

VOUT - 12V @ 200W 和5V @ 12.5W (带 OVP、UVP、OCP、SCP、OTP)  

效率> 90%

调节5%

如果您已有解决方案、请提供并提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看一下 PMP11237。

    谢谢!

    Robert