This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:计算滤波器 LCL 电感器中的损耗

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1470038/tida-01606-compute-of-the-losses-in-the-filter-lcl-inductors

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

尊敬的:

我想将您的产品 TIDA-01606用于我的新设计 AFE+LCL、但在计算电感器中的损耗时、您使用的是公式来计算 RAC。 它错过了 SS 的价值,我找不到它。 或者、如果您有一些建议来计算交流单位的电感器损耗(正弦形式)、我就接受它。

谢谢!

Issa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Issa:

    我们计划在2月底发布此款电路板的新版本

    该公式将被删除、因为我们更改了电感。

    谢谢

    BR

    Riccardo