This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:刷写裸板

Guru**** 2941180 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1469337/tida-020047-flashing-bare-boards

器件型号:TIDA-020047
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我们已经能够在 TIDA020047的新裸板上加载引导加载程序。 但难以闪烁。 您能分享一下此类刷写的过程吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shareef:

    您是否已将 J6的位置从运行更改为闪存?
    您是否完成了以下操作:

    • 为了首次对电路板进行编程、可使用跳线连接 J9的引脚29和30来覆盖 PMIC 看门狗。 (下拉 PMIC CS_SPI)

    在这两个步骤之后、我可以通过 python uniflash 命令并选择 XDS110 Class Application/User UART Comport 来刷写

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享 Python Uniflash 命令和相应的文件?