This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1311P3:CC1311R3 EVM 板能否与 LCD BoosterPack BOOSTXL-SHARP128显示屏配合使用?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311R3, BOOSTXL-SHARP128, LAUNCHXL-CC1312R1, LP-CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1485373/lp-cc1311p3-can-cc1311r3-evm-board-work-with-lcd-boosterpack-boostxl-sharp128-display

器件型号:LP-CC1311P3
主题中讨论的其他器件:CC1311R3BOOSTXL-SHARP128LAUNCHXL-CC1312R1

工具与软件:

您好、TI 专家:

 我的客户正在评估我们用于仪表应用的 Sub1G CC1311R3、并将使用"LP-CC1311P3"EVM 进行评估。 此应用需要 CC1311来驱动 LCD 面板。 我发现在另一篇文章中: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/792478/rtos-launchxl-cc1352r1-ti-15-4-sensor-collector-example-with-lcd-display-not-working 提到 LCD BoosterPack BOOSTXL-SHARP128、 https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-SHARP128 可用于 TI 的  LAUNCHXL-CC1312R1。

 那么、此 BoosterPack 是否也可以在 CC1311的 EVM LP-CC1311P3上运行?

BR、Jesse.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 SDK 中有一些使用 BOSTXL-SHARP128的示例:

    应用

    BR

    Siri