This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:CC1354示例程序低功耗问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1484672/cc1354p10-cc1354-example-program-low-power-consumption-issue

器件型号:CC1354P10

工具与软件:

您好!

我将使用设置断电模式  CC1354P10-6.   simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30 sdk . 为此、我选择一个示例项目" gpioshutdown_LP_EM_CC1354P10_6_nortos_ticlang "。  

当我构建它并将其下载到板上时、一切都运行正常、我可以在按下板载按钮时看到电源进入 uA。我断开了仿真器连接、并向板引脚提供了3.3V 电源。 我在电源侧连接了一个电流表、显示的电流大约为36uA。 该值正确吗? 为什么它没有达到10ua 内? 我是否仍需要配置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinghua:

    本应用手册介绍了测量功耗的一般指南:

    测量 CC13xx 和 CC26xx 电流消耗(修订版 D)

    您能告诉我电流表的精度吗?

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了福禄克的15b 和87万用表、两者的结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现这是硬件差异。 对于同一个 LP_CCC1354P10_3板、另一个板没有问题、但36ua 板的哪一侧可能会有问题