This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:如何在 Strobe PWD 后唤醒 CC1200

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1486445/cc1200-how-to-awake-cc1200-after-strobe-pwd

器件型号:CC1200

工具与软件:

尊敬的 Siri:

现在、我正在这个项目上再次工作、我测试了您的建议。

当然、它的工作方式与您所描述的相同。
但是有问题、如果我在寄存器写入之后插入一个"idle_strobe"、然后再插入 SPWD-strobe、它仍然不起作用。

此致、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我已经找到了解决方案。

    REG WOR_CFG0.RC_MODE 为0x2 (启用校准)

    如果我设置为0x0 (校准已禁用)、它会按预期工作。