This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:PowerCC26XX_STANDBY

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312PSIP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1482345/cc1312psip-powercc26xx_standby

器件型号:CC1312PSIP

工具与软件:

您好!

我们的项目在具有 SDK 7.10.02.63和 IAR 9.32.1的 cc1312PSIP 上运行

当我在调试模式下运行时、我始终看到它处理从电源睡眠操作(PowerCC26XX_STANDBY)引发的异常。

我无法更深入地访问源代码、因此我有一个一般性问题:什么可能导致出现这样的异常?

请协助。

谢谢!

Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan:

    在设备处于睡眠状态时很少发生异常(因为设备不执行任何操作)。 如果您在进入睡眠模式时遇到问题、我猜猜这与您的时钟源有关吗? 您是否只是使用 XOSC、或者您是否有更高级的设置?

    是否可以使用运行时对象查看器来获取有关异常的更多信息?

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf-guide/debugging-index.html#deciphering-cpu-exceptions

    谢谢、
    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:  

    感谢您的答复。

    如何为与 SDK 7.10.02.63配合使用的 IAR 9.32.1安装 ROV 插件?

    谢谢!

    Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    我们创建了函数 POWER_PowerNotification _CB

    我们将此函数注册到功率通知中:

     power_registerNotify (&G) powerNotificationObj、

                                     PowerCC26XX_ENTERED_STANDBY | PowerCC26XX_WAKEK_STANDBY | PowerCC26XX_WAKE_STANDBY_LATE、

                                     (Power_Notify x4.7n) POWER_PowerNotification _CB、

                                     g_clientArg)

     

    使用给定回调中的以下函数是否正确?

    GateHwi_enter

    GateSwi_enter

    .

    .

    .

    .

    GateHwi_leave

    GateSwi_leave

    谢谢!

    Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan:

    我建议您只使用 SDK 中提供的电源驱动程序。

    BTW 如果您在运行时连接了调试器、调试器将防止您的器件进入待机状态。 这可能是您看到的信息?

    谢谢、

    Marie H.