This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如何更改 cc1310 ccfg 文件并不会影响所有工程

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1486044/cc1310-how-to-change-the-cc1310-ccfg-file-does-not-affect-all-projects

器件型号:CC1310

工具与软件:

/*
*==== ccfg.c ====
* CC26xx 和 CC13xx 器件的客户配置。 此文件的用途
*配置引导 ROM、启动代码和软件无线电行为。
*
*默认情况下使用 driverlib startup_files/ccfg.c 设置。 但是、如果
*需要更改,有两种方法可以这样做:
*
* 1. 删除此文件并复制中 driverlib 的 startup_files/ccfg.c 文件
*它的位置。 对文件进行所有更改。 所做的更改是的本地内容
*项目不会影响其他项目。
*
* 2. 对 driverlib startup_files/ccfg.c 文件执行更改。 安全性
*对该文件所做的更改将应用于所有项目。 该文件必须
*保持不变。
*/

#include
#include DeviceFamily_structPath (startup_files/ccfg.c)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tian:

    您可以制作此文件的本地副本。

    谢谢、

    Marie H.