This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:ns_br_src 工程.out 到.bin 转换生成文件大小不正确的.bin 文件

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1485689/cc1314r10-ns_br_src-project-out-to-bin-conversion-generates-a-bin-file-with-incorrect-file-size

器件型号:CC1314R10

工具与软件:

您好!

将.out 文件转换为 get (get)的.bin 文件时遇到问题:ns_br_src_lp_EM_CC1314R10_tirtos7_ticlang 项目、其中转换导致大小为1.3G 的.bin 文件、但实际上应该小得多。

通过将以下行添加到工程的编译后处理步骤来完成该转换

${CG_TOOL_ROOT}/bin/tiarmobjcopy ${BuildArtifactFileBaseName}.out --output-target 二进制文件${BuildArtifactFileBaseName}.bin

如果有任何见解、将不胜感激。

谢谢你。

此致、

Mauricio.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    这是因为 CC1314R10的闪存映射:

    这些器件在专用的 闪存位置具有 CCFG (也称为器件配置区域)、存储器地址从0x50000000开始。 (常规闪存使用从0x00000000开始的地址。) 使用一个``.bin``文件无法对多个闪存范围进行编程、因此我们需要为0x00000000范围制作一个``.bin``文件、为 CCFG 0x50000000范围制作一个。如果您需要使用.bin 文件、则需要生成两个单独的文件。

    ${CG_TOOL_ROOT}/bin/tiarmobjcopy ${ProjName}.out --output-target 二进制文件${ProjName}-application.bin --remove-section=.ccfg
    ${CG_TOOL_ROOT}/bin/tiarmobjcopy ${ProjName}.out --output-target 二进制文件${ProjName}-ccfg.bin --only section=.ccfg

    谢谢、

    Marie H.