This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62730:在15.4 Stack 传感器上实现 TPS6273。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1489630/tps62730-implementation-of-tps6273-on-15-4-stack-sensor

器件型号:TPS62730

工具与软件:

您好!

我正在 CC1312 TI 15.4 Stack 传感器上使用 TPS62730。 我需要一些帮助来确定应该在代码的哪一部分启用和禁用旁路模式、从而最大限度地延长电池寿命。  
目前我在'readSensors ()'上启用 TPS 并在'sendSensorMessage ()'结束时禁用它(旁路模式),但我不认为这是最好的实现。
有人可以告诉我、我如何在传感器处于低功耗模式时启用 TPS 并在传感器进入低功耗模式之前禁用 TPS?

任何帮助都是非常感谢的。

此致、
Konstantinos