This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:高数据速率异步串行模式下的噪声

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1486529/cc1101-noise-at-high-data-rate-asynchronous-serial-mode

器件型号:CC1101

工具与软件:

大家好。 我最近刚开始在433MHz 频带使用 CC1101。 我有一种配置、可在3.8kHz 的数据速率下以串行模式同步或异步运行。 我想尝试具有更高数据速率(希望高于100kbps)的其他配置。 我曾尝试使用 SmartRF Studio 来制定配置、但接收器似乎正在输出噪声。

 -这是一个常见的情况,还是它可能是一个问题,在我的模块?

 -我可以采取哪些步骤来调整配置?

 -它是否可能与数据本身是低速率而不是白化有关? 在这种情况下、是否可以通过曼彻斯特编码等技术解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这在3.8kbps 下工作、因此在提高数据速率时、这听起来更像是不正确的配置、与硬件设计无关。 您能否发布原理图以便排除硬件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否两端都有采用相同配置的 CC1101? 如果是这种情况、您是否尝试过通过其他方式接收 TX 信号?  

    另外、为什么要同时测试 同步 和 异步模式以及不同的数据速率? 您的规格是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我在看到您的消息之前就开始工作了。 我认为我的错误是在使用 FSK 时使用 ASK 调制的 PATABLE、为"0x00 0xC0"。 该值应该为"0xC0 0x00"。 我只是没有从 SmartRF 复制数据。