This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:用于 nRF54L15的 Zephyr 驱动器

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1489188/cc1101-zephyr-driver-that-will-work-on-nrf54l15

器件型号:CC1101

工具与软件:

我正在使用 VSCode 和 NRF VSCode 扩展与 Zephyr OS 来执行一个项目。 我想使用 SPI 连接 CC1101。

有人知道在哪里可以找到在该环境中工作的 Zephyr 设备驱动程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    TI 没有适用于 CC1101的 Zephyr 驱动程序。

    请联系 Nordic Semiconductor 获取有关 nRF54L15的支持。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈哈。 他们告诉我要联系你们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

     nRF54L15不是德州仪器(TI)提供的芯片、因此我无法为您提供帮助。

    如果您有更多有关 CC1101的问题、请再次联系我们。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 NRF 产品不是由您生产的。 我没有为 NRF 要求 Zephyr 驱动程序。 我要求为 Zephyr 提供一个 CC1101 (由 TI 提供)的驱动程序。 我提到了 NRF 仅供参考。

    我假设 Nordic 让我与您联系、因为我需要 CC1101驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    好的、那么我了解情况。

    很遗憾、我们没有用于 CC1101的 Zephyr 驱动程序、也不知道在社区中做出了哪些努力。

    在这里、您可找到我们的 Zephyr 存储库、其中包含受支持器件的列表: https://github.com/TexasInstruments/simplelink-zephyr 

    此致、
    等等