This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:Amazon Product Reference 引脚

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1489186/cc1101-amazon-product-reference-pinout

器件型号:CC1101

工具与软件:

我使用 CC1101系列芯片制造 TPMS 产品。

我在亚马逊上找到了这个参考板、价格实惠、所以我买了:

https://www.amazon.com/DWEII-Wireless-Antenna-Transceiver-Arduino/dp/B0CSYX1454/ref=b2b_gw_d_puwl_d_sccl_1/133-3047330-5294111?pd_rd_w=t5bzP&content-id=amzn1.sym.c6e940e6-8b6d-43d6-867b-b9894b3300ca&pf_rd_p=c6e940e6-8b6d-43d6-867b-b9894b3300ca&pf_rd_r=A5GM9SMNZMGAX2R741ZX&pd_rd_wg=gCgmg&pd_rd_r=c9916adc-a93a-4509-8f39-391118cc339e&pd_rd_i=B0CSYX1454&psc=1

如果您不想单击链接、可以在亚马逊中搜索 DWEII CC1101。

有一堆东西出现了。

问题是、我似乎无法找到任何它们的文档来显示插头上的8个引脚与什么相连。

我正在尝试对其进行排版、但文档记录会更好。

有人知道此电路板吗?在哪里可以找到一些文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    通过快速谷歌搜索,我找到了这个文件: https://www.securipi.co.uk/cc1101.pdf
    如果您需要有关此 PCB 的更多信息、请联系供应商。

    可在以下位置找到 ts 的文档:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1101.pdf?CC1101=1742373028330&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fde-de%252FCC1101 

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是完全是同一个板、因此不保证它是正确的。 我将使用仪表来验证引脚。 感谢您的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    因为在我的第一个回复中、这个 PCB 不是由我们制造的、所以如果您需要更多关于这个 PCB 的信息、请与制造商联系。

    如果您有关于 CC1101的问题、请告知我们。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试查找制造商的联系信息、但未能找到。 我在这里发布是希望其他用户以前使用过这个特定的板、能够回答这个问题。 我并不希望 TI 能回答这个问题。 我感谢你们如此积极地回答论坛上的问题。

    如果您愿意让此问题不作答、或许已使用此电路板的其他用户也能看到并回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    该问题将暂时保留问题答案。

    此致、
    等等