This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:如果我为 TRIG_ABSTIME 触发使用 RAT 周期、则无线电将不工作

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1490108/cc1352p7-radio-would-not-work-if-i-use-rat-ticks-for-trig_abstime-trigger

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你(们)好、

我使用绝对时间触发器在特定时间发送和接收。
我意识到、如果我使用 RAT 刻度来安排对讲机将不会工作、也不会发送任何内容。
但是、如果我使用从获得的系统正常运行时间节拍 ClockP 一切就可以正常工作了。
另外、我还意识到将 ClockP 驱动的传输时间传递给了  RF_cmdPropTx。 StartTime 然后运行  RF_postCmd (),开始时间将被它的 RAT 版本取代,它是它的4倍大。

我想知道为什么会发生这种情况、这是已知错误还是某种东西?
如果我使用  RF_getCurrentTime()进行任何计时分配、无线电将永远无法工作。
是因为我使用的是 clockP 模块吗?
我使用任何 SysConfig 来造成此问题吗?

奇怪的是,如果我使用 ClockP_getSystemTicks()并将其输入  RF_cmdPropTx.StartTime ,它就可以工作,而无需任何转换为 RAT 周期。


SDK 版本:7_41_00_17

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omid:

    我想说的是,我真的不明白你是如何得到这种结果的。
    您能否查看 rfWakeOnRadioRx 示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AFVLYoCUg2W4Ne6df9XUyA__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_PROPRF_MODULE__BSEc4rl__LATEST 
    它使用 绝对时序来调度 Sniff 命令。 您可以为 TX 执行完全相同的操作。  

    请将其与您的实施进行比较、并告诉我您是否可以进行相应调整。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我修复了这个问题、这就是为什么交叉了这个问题、我很难找到一种方法来关闭/删除这个问题、但我无法做到。
    如果您可以关闭/删除问题、将会非常感谢。

    这是我和我自己的 API 上的问题。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omid:

    真是个好消息。
    我很高兴听到一切现在都在运行、并将关闭该线程。

    此致、
    等等