This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:Toad 与单独堆栈和应用程序映像

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1490157/cc1312psip-toad-vs-separate-stack-and-application-images

器件型号:CC1312PSIP

工具与软件:

您好!

我正在开发一种基于 TI OAD 的 TI15.4 OTA 更新解决方案。 我想尽量减小 OTA 有效载荷大小、因此打算使用 TOAD。  

我是否还应为 TI15.4堆栈和我的应用程序使用单独的二进制映像、以便在应用程序很可能需要比堆栈更新更频繁的情况下减小 OTA 更新的大小、或者是否会实际处理此问题并仅更新应用程序更改?

换句话说、如果使用 TOAD、是否需要使用单独的堆栈和应用映像?

感谢您的帮助、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我不知道我能不能完全跟随你。

    TI 15.4-Stack OAD 的实现方式如用户指南中所述: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01/docs/ti154stack/html/ti154stack-guide/oad-secure-index.html

    Linux 网关 SDK 提供了 OAD 服务器的示例。

    默认情况下、在该示例中、OAD 客户端(传感器)将请求 OAD 数据包、并且在接收到整个二进制文件后、它将以新映像引导。

    您能给我讲一讲如何拆分应用程序吗?

    在启动过程中、应用程序的起始地址存储在 CCFG 中。 如果您想拆分在芯片上运行的应用、您需要在此应用中实施一种机制(我假设这 在您的建议中是"堆栈应用")、它会启动另一个存储在不同地址的二进制文件(您的"应用")。

    这是您尝试做的事情吗?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我已经在 CC1312PSIP 上自己实现了 TI15.4 OAD 服务器、并使用 rfOADServer 和 Linux 示例作为参考。 它目前在 OAD 上运行、我即将添加 Toad 功能以加快更新过程。

    我在 oad_image_header.h 中看到有一些选项可用于从堆栈映像定义单独的应用程序映像。  

    /*!
     * OAD user application image
     *
     * A user application of split app/stack type
     */
    #define OAD_IMG_TYPE_APP                  1
    
    /*!
     * OAD stack image
     *
     * An OAD enabled stack image of split image type
     */
    #define OAD_IMG_TYPE_STACK                2

    我想知道将单个堆栈/应用映像拆分为两个映像是否有好处、因为大多数情况下只 需要更新应用程序代码、因此更新会更小。 可能有几百个节点需要更新。

    Toad 也可能足够、因此没有将应用与堆栈分隔的点(如果可能)、因为 Toad 过程只会生成不同的文件。 我还没有尝试过。

    抱歉、解释我的问题有点棘手、但希望这能够提供帮助、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您提供更多详细信息、现在我明白了。

    仅 BLE 支持将映像拆分到应用和堆栈中这一选项。

    但您完全正确。 这将允许您只更新软件更改而不是整个应用程序。 我建议您通过 移植到 AD 继续前进、而不是寻找实现分离映像的方法。

    此致、
    等等