This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354R10:CC1354R10 OneLib 和 StackWrapper

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1354R10, CC1354P10, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1488914/cc1354r10-cc1354r10-onelib-and-stackwrapper

器件型号:CC1354R10
主题中讨论的其他器件:CC1352RCC1354P10SysConfig

工具与软件:

我们使用的是 CC1354 R CC1352R Launchpad 上的"10 (10)"。  

我正在查找  有关 CC1354的 OneLib.a 和 StackWrapper.a 文件 R 10.

我在下面的 SDK 库中仅看到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修! 这两个文件是链接文件、位于 source > ti -> ble5stack -> libraries -> cc12x2r1中。

    我希望这能解答您的问题!

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CC1354R10的文件是否位于 ble5stack_flash 中?

    CC1354R10系列使用 cc13x2r1文件的原因还有其他吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scot、

    我错了,我道歉! 我们将对此进行研究、并将在明天(3/20)提供答案。  

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scot、

    很抱歉耽误您的时间! 在与团队核实后、我获悉您的团队将切换到 CC1354R10RGZ。 因此、我们建议使用 CC1354P10_1文件夹。

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进行检查、如果您说必须使用它、问题在于编译器错误、指出文件夹应该命名为 cc26x2。 我应该制作一份 CC1354P10_1文件夹的副本、然后将其重命名为该副本?

    我们为 CC1354P10取任何 BLE 项目、在 SysConfig 中将其迁移到 CC1352R Launchpad 上的 CC1354R10。 然后、我们修复了导致 SysConfig 无法正常工作的 rf_config.js 文件缺失问题。 然后、在编译时、显示缺少包含 OneLib 和 StackWrapper 的 cc26x2文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scot、

    您是对的! 可以进行重命名。 另一种执行此操作的方法是编辑"包含选项"搜索路径并添加缺少的文件夹。 为此、请右键点击工程并选择  工程属性。  然后、转到"Tools"->"Arm Compiler"->"Include Options"。 我希望这对您有所帮助!

    如果您有任何其他问题、请随时联系我。

    此致、

    Tarek