This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:在何处获取 Linux 串行引导加载程序示例代码

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10, CC1354R10, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1484609/cc1314r10-where-to-get-linux-serial-bootloader-example-code

器件型号:CC1314R10
主题中讨论的其他器件: CC1354R10UNIFLASH

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在为网关应用开发 CC1314R10。 有一个采用 CC1314R10的 Linux MPU。 他们需要 CC1314R10的串行引导加载程序的 Linux 示例代码。 请提供下载示例代码的位置。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    当前版本的 Linux GW SDK 不支持 CC1354R10。

    我们正在更新、但目前没有时间表。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    那么、对于 CC1314R10、当前刷新芯片固件的唯一方法是 TI 的 CCS GUI 工具吗?

    对于主机端(Linux 应用代码)固件升级、是否存在要共享的进度状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vic:

    是的、您可以 CCS 或 Uniflash 对新映像进行编程。

    我们还有一个用于使用串行引导加载程序的 Windows 工具:  

    https://www.ti.com/lit/swra466

    很遗憾、我们何时更新 TI 15.4协议栈 Linux GW SDK、我没有更新。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    好的、"Note"。 谢谢。