This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:是否需要为 CC1312PSIP 添加屏蔽外壳?

Guru**** 2524410 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1491475/cc1312psip-whether-to-need-add-shielding-case-for-cc1312psip

器件型号:CC1312PSIP

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户将使用 CC1312PSIP、20dB TX 将启用。

请帮助检查是否 需要屏蔽外壳。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    不需要屏蔽外壳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    明白了。 谢谢。