This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:是否可以对 CCxxxx 无线电 MCU 进行编程以用作基带芯片(具有外部混频器)?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1491750/cc1312r-can-ccxxxx-radio-mcus-be-programmed-to-function-as-a-baseband-chip-with-an-external-mixer

器件型号:CC1312R

工具与软件:

同事、

CCxxxx 无线电 MCU 是否可以编程为用作具有外部混频器的基带芯片?  是否有办法绕过或 CCxxxx 自己的混频器?

我正在寻找能够帮助我构建高频无线电链路的 IC。 我感兴趣的乐队是14 MHz 和28 MHz 业余乐队。 我喜欢 CCxxxx 器件、因为它们有很多调制选项。  如果我能够通过添加一个外部混频器将它们调整为 HF 频带、那就非常棒。

此致、
-尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    无法绕过器件的混频器。