This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:Simplelink Connect 应用程序已过时

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1492462/lpstk-cc1352r-simplelink-connect-app-out-of-date

器件型号:LPSTK-CC1352R

工具与软件:

您好!

我 已经购买了大量要在项目中使用的 LPSTK 标签、并且按照此处提供的说明进行操作

LaunchPad SensorTag (LPSTK)开箱即用体验

我已经尝试下载 Simplelink Connect 应用程序以快速开始使用该器件。 然而谷歌播放商店说,该应用程序是为 Android 的早期版本,不让我下载到我的手机。

您是否可以更新应用、以便像我一样使用最新版本 Android 的人员可以使用该应用并开始使用 LPSTK 传感器标签

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以指定您使用的是 Android 15还是 Android 16 Beta 3?
    我个人使用的是 Android 15,谷歌播放商店允许我下载它。

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我实际上是在 Android 13三星 S20上。 我想它是两周前更新的。

    谷歌商店甚至没有显示它为我的设备可用,所以我必须手动找到它在谷歌网页,这是当它说我正在运行一个旧版本。

    我只是更新 google play 以查看这是否意味着什么

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新 google play 没有帮助。

    这是我收到的 Play Store 错误的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我在任何地方都找不到 SimpleLink Starter 应用程序的源代码。
    我建议您尝试从 APK 下载程序在线下载.APK 文件,并直接通过 APK 文件安装,以绕过 google play 警告。

    如果这不起作用、您可以尝试增加版本数量、然后自行升级 SimpleLink SensorTag 应用程序的源代码、这看起来非常相似。 您可以 在此处找到此应用程序的源代码在此处找到 Git

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Maxence、

    我来试一下。

    此致、

    David