This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354R10:需要帮助获取在 CC1352R Launchpad 上的 CC1354R10上运行的 BLE

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354R10, SYSCONFIG, CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1492330/cc1354r10-require-assistance-getting-ble-working-on-cc1354r10-on-cc1352r-launchpad

器件型号:CC1354R10
主题中讨论的其他器件: CC1354P10SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 社区:

我正在尝试在 CC1352R1_Launchpad 上使用 CC1354R10芯片组。

CC1352R1芯片组从其开发套件中删除、并被 CC1354R10芯片组替换。

环境:

  • 电路板:  CC1352R1 Launchpad 开发套件上的 CC1354R10。
  • SDK 版本:  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01
  • 开发环境:  带有 CCS_20.1.0.00006_WIN 的 Windows 11
  • 样片的软件架构
  • 从 SysConfig 中删除了 BLE 和802.15.4堆栈、然后将其重新添加为 CC1352R1_LAUNCHXL 上的"CC1354R10 RGZ"配置

经过测试和有效的功能:

  • MCUboot 与外部闪存一起工作;即、MCUboot 成功地将映像从外部闪存交换到内部闪存。  
  • Sub-GHz 的工作原理。 TI 802.15.4样片(收集器和传感器)适用于低于1GHz 的应用。

经过测试但无法正常工作的功能:

  • 所有蓝牙样片。
  • 2.4GHz TI 802.15.4样片、即 collector_2.4G sensor_2.4G

总结:

也许有人会建议我如何获取一个简单的 BLE 示例、例如在 CC1352R1-Launchpad 上的 CC1354R10上工作的"Basic_BLE"示例。

此致

Brenton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brenton:

    下面是我使用的一些步骤和文件。 请测试此结果、让我知道结果如何。

    1.附加了两个文件、将其添加到本地 SDK 安装中并覆盖默认版本:

    - source/ti/ble5stack/.meta/ble_common.js e2e.ti.com/.../ble_5F00_common.js

    - source/ti/ble5stack/.meta/rf_config/lp_CC1354R10_rf_defaults.js e2e.ti.com/.../LP_5F00_CC1354R10_5F00_rf_5F00_defaults.js

    2.打开 CCS (我只使用 CCS 12.8.1进行了测试、但我希望它也可以在 CCS 20中正常运行)。 导入所需工程的 CC1354P10-1版本、例如  C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01\examples\rtos\LP_EM_CC1354P10_1\ble5stack\basic_ble

    3.打开工程 SysConfig 文件。 打开"Show Device View"。 按下 开关。

    4.您将看到一个名为"迁移设置"的窗口。 对于 Board 和 New Value、有一个下拉菜单、您可以在其中选择 CC1352R1_LAUNCHXL 上的 CC1354R10RGZ、然后按 CONFIRM。

    5. SysConfig 中会有一些错误。 无论如何、按 SAVE (CTRL+S)可实际迁移 SysConfig。

    6.您将在 SysConfig -> RF Design -> Based on RF Design 中收到错误。 这可以通过将该下拉电阻切换到 LP_CC1354R10_RGZ 来解决。

    7. TI 驱动程序-> RF ->使用硬件中出现另一个错误。 我们只能接受/确认此错误。

    8.每个引脚复用都有错误。 我实际上不知道为什么。 也可以接受或在下拉菜单中重新选择这些选项。 例如、TI 驱动程序 AP ->按钮-> config_button_0和1 -> PinMux ->按钮。  

    9.处理所有 SysConfig 错误后、我们可以编译和调试项目。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Marie 和 TI 团队帮助我们解决上述问题。 以上步骤解决了我们的问题、供查看此论坛的其他人将来参考。 该解决方案的唯一其他要求是禁用" XOSC Cap 阵列修改 和 BLE 应用的"配置文件"。

    此致

    Brenton