This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1310和 CC1312是否具有与一次性编程(OTP)类似的机制

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1496215/cc1312r-does-cc1310-and-cc1312-have-a-mechanism-similar-to-one-time-program-otp

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具与软件:

尊敬的 TI
CC1310和 CC1312是否具有类似于一次性编程(OTP)的机制?
我们要将许可证写入应用程序中的闪存中、并且此许可证在写入后无法更改或擦除。 是否有我们可以参考的类似应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、很抱歉、没有。

    BR

    Siri