This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:test1和 amp;TEST2寄存器值

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1495852/cc1101-test1-test2-register-values

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件:test2

工具与软件:

您好!

有人可以说明将 TEST1和 TEST2寄存器值设置为0x31/0x35或0x88/0x81的重要性吗? 我在数据表中找不到任何与此相关的信息。 如果有任何见解、将不胜感激。

此致、

Ruth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是 在器件表征期间优化值的寄存器、不是客户应遇到的问题。 因此、除了数据表中规定的信息外、我们不提供与这些寄存器相关的任何其他信息。

    请使用 SmartRF Studio 中的建议设置、并请注意、这些设置将根据所选的射频频率而变化(例如、从868 MHz 通道到860 MHz 通道将更改 TEST0)。

     FIFOTHR 也很重要。 正确设置 ADC_RETENTION、以便器件通过测试寄存器的正确设置从睡眠状态唤醒。

    BR

    Siri